This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:ESD 等级

Guru**** 2769075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612515/tl7660-esd-ratings

部件号: TL7660

您好:

客户在数据表中找不到 TL7660CDR 的 ESD 等级、因而要求进行确认。

我找到了以下之前有关 TLV7660 ESD 等级的 E2E 文章:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220469/tl7660-esd-data-request/4611927

TLTL7660 器件的 ESD 等级是否因封装类型而异?

请告诉我们 TL7660CDR 的 ESD 等级。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、  

    我将在内部讨论 并给予 您回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、

    请在网页上查看:

    ESD 电平显示为随附:HBM:2000V、CDM:500V。