This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:Onsemi MC33067DWR2G 更换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25600, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610687/ucc25600-onsemi-mc33067dwr2g-replacement

部件号: UCC25600
主题中讨论的其他器件: UCC256403

尊敬的团队:

目前、我们在 MC33067DWR2G 上发现了使用 LLC 控制器的机会、我已晋升 UCC25600(针对成本)和 UCC256403(针对高性能) 对于客户、您能否帮助仔细检查并提供比较表以供客户审核? 非常感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户需要哪种控制器? 是 UCC25600 还是 UCC256403?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    客户没有反馈。 我更喜欢 UCC25600。  你怎么看?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以为此目的升级 UCC256403 或 UCC2566613。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    您能否提供比较表以供客户参考? 谢谢。

    为什么不是 UCC25600? 差距是多少?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我会尽快审核并提供给您。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    此处有任何更新? 客户正在紧急请求。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MC33067 具有软启动功能和不同的保护功能。 因此、最好推广 UCC256403 或 UCC256613、而不是 UCC25600。 如果我想比较 UCC256613 与 MC33067、下面将是我的答案:

    1. MC33067 使用 调频恒定关断−时间或恒定死区时间控制、而 UCC256613 使用 IPPC 控制、即使在提供相同负载时转换器的输入电压发生变化、它也不允许转换器进入过载保护或突发模式。

    2. UCC25661x 系列(特别是具有 EGR 的 UCC256614, UCC256610 )适用于没有 IC 提供的宽输入电压。

    3.UCC25661x 系列提供高达 750kHz 的开关频率、非常出色。

    4. UCC25661x 具有 HV 启动、X 电容器放电、自适应死区时间等特性、MC33067 没有这些特性。

    5. UCC25661x 具有广泛的独立故障特性、例如过载保护 (OLP)、短路过流保护 (OCP)、输出过压保护/过热保护 (OVP/OTP)、ZCS 故障检测、MC33067 没有的 VCC OVP 故障。

    此致、

    Sougata