This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:需要 bq25620 Linux 驱动程序帮助

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612218/bq25620evm-need-help-for-bq25620-linux-driver

器件型号: BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25620

您好:

我是 Bryan、来自一家印度公司 Mantra(中国分公司)、负责开发智能家居设备、

我们计划设计一个使用 bq25620 作为电池管理模块的智能家居产品、现在我们有一个 bq25620EVM 板、并尝试让它与我们的平台(来自中国台湾 soc 公司 Kneron (https://www.kneron.com/)) 配合使用)。我们在开发 bq25620 的 Linux 驱动程序时遇到问题、可以在此处询问参考驱动程序吗?

顺便说一下、我们使用的是相对较旧的 Linux 内核版本 (4.9)。 我发现无法匹配第三方 bq2562x 驱动程序、因为它们所依赖的平台驱动程序 (power_supply_core.c power_supply.h) 在不同内核版本之间差异过大、这对我们在此处可能遇到的驱动程序是否也是问题?


感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我向您发送了一个朋友请求进一步讨论。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我已经接受了请求并祝您愉快、我们可以继续发送私人消息、感谢您的帮助