This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:I2C 通信

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605923/bq28z620-i2c-communication

器件型号: BQ28Z620

尊敬的期望:

我使用 Battery Management Studio 软件与 BQ28Z620 微控制器进行通信。 在我插入充电器之前、一切都正常工作。 此时、与软件的连接会断开。 电池电芯为 18650 1s2p。 我想​​在充电期间使用微控制器读取电流和电压值。 怎么会这样呢? 电路图附在下面。

KGM_BATT_MANAGER_V3.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由应用程序团队的人员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图看起来正常、我没有看到任何明显的错误。

    当电量监测计停止通信时、PACK 引脚和 VC2 上的电压是多少?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    两个引脚仍具有正常电压:4.08V、这与充电时的电池电芯电压相同、达到 4.23V。

    电池充满电后、通信将正常继续。

    这是我通过软件刷写的 BQ28Z620 的固件。

    e2e.ti.com/.../ok.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否在多个器件上发生这种情况?

    您能否通过电池组引脚为器件供电?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是否在多个器件上发生这种情况?

    =>我们所有四台设备都遇到了此问题。

    您能否通过电池组引脚为器件供电?

    =>是的、我们可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会试着在我这边重新创建这个。  

    VC1/2 上~4V、电池包引脚上~4.3V。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    谢谢。 我希望能尽快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法在 EVM 上复制它。 您能把 bq.fs 文件刷写到我的器件上吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请检查我们的文件。谢谢

    e2e.ti.com/.../OutputFiles.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您有任何更新吗?