This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:对 UCD9090A 编程和配置的说明

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606467/ucd9090a-clarification-on-ucd9090a-programming-and-configuration

器件型号: UCD9090A

尊敬的团队:

作为其中一款设计的一部分、我们计划使用 UCD9090A 用于复位管理的器件。 我想澄清几个问题:

  • 在我们的电路板设计中、UCD9090A 将存在、但不会有微控制器或主机可用于对器件进行编程。 在这种情况下、芯片安装在电路板上后如何进行编程?

  • 器件是否随附任何默认固件或预编程固件? 如果是、通常包含哪种配置?

  • I²C 安装后需要编程、应使用哪些引脚连接 USB 转 I ² C 适配器?

  • 如果我们需要修改预编程固件中的某些参数、建议执行什么过程来更新配置?

感谢您的指导。

此致、

Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.必须填充 I2C 接口才能与 I2C 主机通信、I2C 主机可以是任何 I2C 设备。

    2. TI 全新的器件没有任何配置文件。

    3.需要 SCL/SDA/GND  

    4.请参阅 UCD9090A TRM  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    感谢您的反馈。

    在继续讨论时、我们将把拟议的实施计划附在我们的设计中。

    请帮助查看相同内容、并根据以下要点分享您的反馈

    1.实现与 GPIO 作为输入

    2. 实现与 GPIO 作为输出

    3、 实施与“MON"引“引脚相连

    4.用于电路/在线编程的 I2C 接头

    此外、请帮助确认 TI 是否支持生成配置文件以根据我们的设计要求进行刷写。

    e2e.ti.com/.../Reset-Controller-Implementation-plan.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      有关设计、请参阅 www.ti.com/.../slvub50

    客户可以使用 TI FUSION GUI 自行生成文件和程序。

    此致

    颐和