Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCD90120A
您好:
我的客户正在考虑使用 UCD90120A。
他们对 JTAG 接口有疑问、如以下数据表中所述。

问题 1: 如果器件上电时的数据闪存为空、是否可以在没有 PMBus 交互的情况下使用 JTAG 对其进行编程?
问题 2: 当器件的数据闪存为空时、是否可以通过 PMBus 写入器件?
谢谢你。