This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:如何在数据闪存为空时激活器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612038/ucd90120a-how-to-activate-the-device-when-the-data-flash-is-empty

器件型号: UCD90120A

您好:

我的客户正在考虑使用 UCD90120A。

他们对 JTAG 接口有疑问、如以下数据表中所述。

image.png

问题 1: 如果器件上电时的数据闪存为空、是否可以在没有 PMBus 交互的情况下使用 JTAG 对其进行编程?

问题 2: 当器件的数据闪存为空时、是否可以通过 PMBus 写入器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

      有关 详细信息、请参阅 Programming-of-UCD-Devices.pdf。

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们不建议进行 JTAG 编程、也不支持 JTAG。

    请考虑仅 I2C

    此致
    颐和