This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751EVM:在 VIN 下电上电后观察到 BQ25751EVM 过充

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611879/bq25751evm-bq25751evm-overcharging-observed-after-vin-power-cycle

器件型号: BQ25751EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYBQ25751

BQ25751EVM 问题 statement.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    出于测试目的、当发生此行为时、您是否可以与 EVM 进行通信以读取寄存器?

    您是在输出端使用实际电池还是使用电子负载?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:
    感谢您的快速答复。

    是的、我们有 USB2ANY 工具。  我们使用 SMF 26 Ah 电池 (2 节串联、24 V)。

    无论是否连接了 USB2ANY 工具、行为都是相同的。 当在 VBAT 保持连接状态的情况下重新启动 VIN/VAC 时、器件会进入 CC(恒流)充电模式、并在超过 28.2V 的设定电压的情况下为电池充电

    使用 USB2ANY 工具下载 的寄存器随附了 HEER FYR。

    如果您想联系我们进行现场演示、请随时分享 Webex 链接、我们可以引导您浏览 behavior.e2e.ti.com/.../bq-registersjson.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    我认为这只是吸收电压。 均充状态是铅酸充电时的典型吸收状态

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请简短说明。 当 FB 设置为 28.2V 时、您是否意味着电池的充电电压可以超过此电压?

    我们观察到电压达到 30V、之后必须手动关闭充电。 我不知道如果不这样做会有多高。
    这也高于屏幕截图中所示的吸收电压设置 14.7x2=29.4V。

    这可能会导致不安全的情况。 您能否澄清一下这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    请简短说明。 当 FB 设置为 28.2V 时、您是否意味着电池可以充电超过此电压?

    是的、这是正确的、但在浮充电阶段后、它将下降回 VBAT_REG 电压。 如果您不需要该功能、则可以禁用 EN_3_STAGE_CHARGE RGE0x16[4]= 0

    我们观察到电压达到 30V、之后必须手动关闭充电。 我不知道如果不这样做会有多高。
    这也高于屏幕截图中所示的吸收电压设置 14.7x2=29.4V。

    我建议参考 您的电池规格、看看它是否提到了均充电压。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    我无法相信此问题与电池有关、因为电池内部没有智能。 我认为该行为更有可能与 BQ 器件相关。 为什么仅在切换 VIN 时才会出现这种行为(充电至 30V 及更高)? 当我们遵循另一个上电序列(首先是 VIN、然后是 VBAT 连接)时、不会观察到该问题。 你有机会想一下这个行为吗?


    下面是 供参考的电池规格 (FYR)
    amaronquanta.com/.../Quanta-26Ah.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reddy、

    由于电池内无智能、因此无法相信此问题与电池有关。 我认为该行为更有可能与 BQ 器件相关。 此行为的原因

    不、我并不是说电池导致了这种行为。 是的、BQ25751 导致了此行为。

    您是否尝试过设置  EN_3_STAGE_CHARGE RGE0x16[4]= 0? 或者降低 VBAT_ABSORB REG0x16[7:6]=00?

    此致、

    基督教。