请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25638
您好:
通过搜索数据表、我无法找到从仅电池正常模式转换到超低功耗模式(或关断模式)时 ADC 功能是否自动禁用。
用户是否需要在进入这些模式之前禁用 ADC、以实现数据表静态?
谢谢您、
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: BQ25638
您好:
通过搜索数据表、我无法找到从仅电池正常模式转换到超低功耗模式(或关断模式)时 ADC 功能是否自动禁用。
用户是否需要在进入这些模式之前禁用 ADC、以实现数据表静态?
谢谢您、
Joe
您好 Joe、
只要 VBAT > VBAT_LOWV、ADC 在从仅电池转换为正常运行或从正常运行转换为超低功耗模式时将保持启用状态。 为了实现最低静态电流、需要禁用 ADC。
另一方面、在进入 SHUTDOWN 模式之前、不需要禁用 ADC、因为 IC 的整个 I2C 引擎都会关闭。
我还想指出、可以通过设置 ADC_RATE = 1 (REG0x2B[6]) 来使用单次 ADC 模式。 在单次触发操作中、ADC 将在所有测量完成后自动关闭、以避免意外地保持 ADC 启用状态。
此致、
Garrett