This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186:问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611814/bq25186-question

部件号: BQ25186

你(们)好

是否有任何与 BQ25186DLHR 类似但电流消耗更高的 IC? 目前、最大电流为 3A。 在低电压下连接外设会导致器件达到最大电流并关断。 因此、我需要找到一个电流消耗较高的 IC。

bq25186.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电池过电流保护 (3.125A) 似乎已跳闸。 预期的系统负载是否大于 3A?

    BQ2407x 是不带 BATOCP 的线性充电器。 一种选择是将该器件与 包含过流保护功能的电池保护器 IC 配合使用。

    您能分享对充电器的任何其他要求吗? I2C 控制还是独立? 是线性的吗?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    客户需要使用 I2C 来监控电流

    它们有 USB Type-C 和摄像头设备
    当连接了低电流器件时、这会触发超过 3A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    听起来客户需要一个可支持>3A 系统负载的充电器、并具有用于监测电流的集成式 ADC。

    他们是否有任何其他要求? 它们所需的充电电流和预期的系统负载是多少?  他们可能需要使用开关充电器来支持>3A 的负载。

    此致、

    Alec