This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601:在没有 ADC 的情况下检测电池电压阈值

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612818/bq25601-bq25601-detecting-battery-voltage-threshold-without-adc

部件号: BQ25601

您好、

我们在一个项目中使用了 BQ25601 电池充电器 IC。 该器件不包含用于读取电池电压的 ADC。 我们想知道是否有办法在电池电压达到预定义阈值时通过中断或状态信号通知处理器、而无需使用外部 ADC

此致、
Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anushree、

    REG0x08 CRHG_STAT 将告诉您电池是否未充电、未进行预充电、快速充电或充电器终止。 充电终止时将发送中断。 STAT 引脚也会根据充电状态改变行为。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike Emanuel:


    感谢您的答复。

    我想知道是否有任何办法、 如果 ADC 不可用、我们可以在器件完全关断之前指示处理器何时电池电量耗尽。

    此致、
    Anushree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anushree:

    没有内置 ADC。 需要外部电池电压测量或测量仪表。

    此致、

    Mike Emanuel