This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:环路稳定性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605399/tps62872-loop-stability

器件型号: TPS62872

您好:
我们有一个基于 TPS62872 的设计、但遇到了环路稳定性问题。
此设计最初使用 WEBENCH 进行验证。

我们非常感谢您为提高直流/直流转换器稳定性提供的补偿元件建议指导。

运行条件为:

负载电流:1.7A(最小值)至 10A(最大值)

负载瞬态:2µs 内为 1.7A→10A

VOUT(标称值):0.8V

VOUT 范围:0.76V 至 0.88V

很遗憾、我们无法在此处上传文件。

请建议您分享原理图和示波器波形以供审核的首选方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lev:  

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我已经向您发送了一封电子邮件、您可以在其中分享原理图和示波器波形。

    此致

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lev:  

    因为我收到的更新表明问题已解决。 我将关闭此 e2e 主题。

    BR、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika:

    感谢您的支持