This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66420-Q1:LMQ66420-Q1 's 展频‑Ω

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612595/lmq66420-q1-lmq66420-q1-s-spread-spectrum

器件型号: LMQ66420-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMQ66420

尊敬的团队:

我们想查询展频‑频值及其容差。
您能否帮助提供该信息以进行更糟糕的案例分析?
我在数据表上找不到有关它的信息。
 
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weixu

    LMQ66420‑Q1 没有特定的数字展频‑频偏差或容差;该器件使用内部双‑Ω 随机展频 (DRSS) 方案、该方案会略微抖动已编程的开关频率以降低 EMI 峰值‑、但此抖动并非用作设计参数、因此数据表中无法保证。


    ‑最坏 Δ‑情况分析、请使用电气特性中给出的固定 Δ Σ 频率限制(例如 400kHz 或 2.2MHz、包括其最小/最大值)、并将 DRSS 调制视为保持在这些范围内、因为没有指定或测试更宽的范围。

    谢谢。此致

    Naresh