This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 平衡电路 — 内部 Rdson 电阻

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612752/bq41z90-bq41z90-balacing-circuit---internal-rdson-resistance

器件型号: BQ41Z90

您好:

我将研究 BQ41Z90 的电芯均衡功能。

从数据表中可以看出、IC 支持每节电芯高达 50mA 旁路电流((100mA 绝对最大额定值)。

但是、我还可以看到内部 FET Rds_on 介于 15 Ω 至 46 Ω 之间。 如果内部电阻如此高、那么如果单节电芯的电压达到 4.35V、我们如何实现 50mA 平衡电流?  

我还看到建议使用一个 20 Ω 至 100 Ω 的外部电阻器、但这会进一步限制电流。

 

提前感谢、

Davide