This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:TPS923650、适用于低电流背光

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923650, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612975/tps923650-tps923650-for-low-current-backlight

部件号: TPS923650
主题中讨论的其他器件: TPS923652

您好:

我想请您澄清 TPS923650 的一些特性。 我正在寻找一个由大约 24V 电源供电的降压/升压转换器、用于为 20mA 的 LCD 背光供电、该 LED 背光的正向电压也可能约为 24V(因此需要降压/升压转换器)。

我遇到的第一个问题是芯片是否能够在不进行调光的情况下为 20mA 供电、甚至调光低于这个水平。 在使用纹波计算电感器时、电感器值会非常大。 如果选择小得多的电感器、我认为这会导致不连续电流模式、对吗? TPS923650 是否可以支持这种模式? 在这种情况下、补偿元件或其他元件是否有任何差异?

其次、我还希望支持 10V 140mA 背光选项、我假设这应该像在 r_sense 上添加或移除并联电阻以更改输出电流一样简单。 这是正确的吗?

最后、我发现我们可以根据要求提供预发布的仿真模型。 如果可能、我希望得到这个。

我为所有问题道歉、我是一名从事项目的大学生、希望确保一切顺利。 提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您联系我们! 对于 20mA LED 电流、我们具有模拟调光功能、这意味着我们可以通过设置 DIM 电压来更改 LED 电流。

    是的、它也可以支持 140mA、您可以更改检测电阻或更改 DIM 引脚电压(使用模拟版本器件)

    请向我发送电子邮件 (lucia-gao@ti.com)、以便我可以与您分享。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我应该已经指定、我的目标是使用 PWM 调光、在 100%占空比下(调光时甚至更小)电流为 20mA。 即使不应用任何调光、转换器也能否支持在 20mA 下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Griffin、

    感谢您的反馈。 如果是、我建议使用 TPS923652/3:ADIM 来调节 LED 直流电流;EN/PDIM 可用于 PWM 调光。

    如果没有其他可用于 ADIM/PDIM 的信号、该器件仍能够支持 20mA。  【常见问题解答】TPS922051:支持低输出电流的设计注意事项

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我一定会研究这些内容、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您。 祝你度过美好的一天!