This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51606:有关输入/输出电容器类型的问题。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612581/lmr51606-question-about-input-output-capacitor-type

器件型号: LMR51606

一个客户正在考虑使用 LMR51606。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
是否可以将电解电容器用于 LMR51606 的输入/输出电容器?
他们知道电解电容器的 ESR/ESL 大于陶瓷电容器
在使用电解电容器时、纹波电压会变大。
但他们想知道要使用的电解电容器是什么  
如果纹波电压不重要、请使用 LMR51606 的输入/输出电容器。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    用于输入电容器]
    如果仅使用电解电容器、则无法正确过滤高频噪声。

    由于噪声和 EMI 要求、输入端应始终使用一些陶瓷电容器。


    表示输出电容器]
    如果仅使用电解电容器、则 ESR 会增加、这将降低交叉频率、从而降低相位裕度、交叉频率超出 10%–15% fsw 的建议范围。

    此外、如果仅使用电解电容器、负载瞬态会减慢。

    如果客户在设计系统时能够通过放宽电压纹波标准来缓解上述所有问题、那么他们就可以仅使用电解电容器。

    此外、为什么他们只想使用电解电容器? 有什么特别的问题?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sourish、

    非常感谢您的答复。

    客户已经通过向外部机构申请使用电解电容器、因此似乎必须使用电解电容器。
    但是、电解电容器的电容值可以很小​​、例如 0.47 μ F 或 1uF。
    此外、并联陶瓷电容器和电解电容器也没问题。

    所以、请你答复我以下的问题。
    Q
    将一个 0.47uF 或 1uF 电解电容器与数据表上表 8-1 中列出的陶瓷电容器并联是否没问题?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    您应使用两个陶瓷电容器、一个 2.2uF 和另一个 0.1uF 作为输入电容器、并将其放置在尽可能靠近 Vin 引脚的位置、以改善器件的瞬态响应并缓解 EMI 问题。

    这些电容器可以与您使用的电解电容器并联放置、但要确保陶瓷电容器尽可能靠近 Vin 引脚。

    对于输出电容器、

    将电解电容器与  表 8-1 中建议的陶瓷电容器并联应该可以正常连接。

    您是否审阅了原理图?

    谢谢。此致、

    南迪。