This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A0569A:波特图、瞬态测试报告

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A0569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608341/tps62a0569a-bode-plot-transient-test-report

器件型号: TPS62A0569A
Thread 中讨论的其他器件: TPS62A0569

您好的团队、

您是否有 TPS62A0569 增益/相位裕度、瞬态测试报告可以分享、或者请帮助提供以下客户应用的测试结果

客户的工作条件:VIN_3.3V、VOUT_1.05V、IOUT_1.5A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    遗憾的是、我们没有客户用例的增益/相位裕度结果。 我可以   在一周结束前使用我们的 EVM 进行测量。

    您确切地说、“瞬态测试报告“是什么意思? 如果是负载瞬态、则必须定义此阶跃的负载阶跃(最小值,最大值)和压摆率。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    请找到以下适用于您的条件的波特图: VIN_3.3V、Vout_1.05V、Iout_1.5A。

    如上所述、如果您除了需要瞬态图外、还必须提供条件。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的回复,您能用下面 2 个条件测量吗?

    VIN_3.3V、Vout_1.05V、Iout_ 0.3 - 1.2 –0.3A

    VIN_3.3V、Vout_1.8V、Iout_ 0.3 - 1.2 –0.3A

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    您能否提供 0.3A 到 1.2A 负载转换的压摆率。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    您能用 1A/us 测量它吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    以下是请求的负载瞬态图:

      

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的帮助!

    此致、

    Roger