This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:将 BQ76952 用作独立 BMS

Guru**** 2811965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612700/bq76952-using-bq76952-as-a-standalone-bms

器件型号: BQ76952

您好:

 

我想知道您是否可以帮助我确定一个适用于我的用例的实现方案。 我通常制造 BMS'、这通常会连接逻辑和 CAN 通信、这需要 MCU 和其他外设、我可以使用这些外设。

 

我有一个农业用电池用例、需要低成本且相当简单。 我需要一些东西来监控具有 HS MOSFET 的 14 节串联电池包。 电池组的输出需要始终开启、但电流消耗较低(理想值为 uA)。 仅当存在低电芯电压或过流等故障或 SOC 为 0%时、输出才应关闭。 如果插入了充电器、则设备必须重新打开 MOSFET。

 

BQ 是否可以作为独立处理、而无需将软件与之并联的 MCU? 如果我不需要为此工程编写软件、那么这对计时非常有帮助。 我希望这一切都是有意义的!

 

非常感谢