This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:超低压降 0.075 或.110 @ 5A 相信它或增加裕度?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612988/tps7a57-ultra-low-dropout-075-or-110-5a-believe-it-or-add-margin

器件型号: TPS7A57

ChatGTP 主张 1.2V 输出在 Vin 上施加 1.7-2.0。 我使其在具有 1.4V VIN 但尚未具有高负载电流的电路板上工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    ChatGPT 必须为致幻剂、此反馈不正确。  TPS7A57 数据表中将压降列为(绝对最大值)110mV。  您可以使用 5A 将 LDO 加载到负载下、在最坏情况(高达 125°C 的结温)下、它需要 110mV 的余量、但在大多数情况下、只需要 75mV 的余量。  TPS7A57 是一款先进的 LDO、性能出色。  如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Stephen