This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1 的 FET 集成版本

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612852/lm5171-q1-fet-integration-version-of-lm5171-q1

器件型号: LM5171-Q1
主题: LM5171 中讨论的其他器件

你好、团队

我们是否提供 LM5171 的 FET 集成转换器版本、该版本在 105°C 下支持最大 4A 至 5A

如果客户可以串联 2 通道、将 1 个通道配置为 CV、将另一个配置为 CC?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    我们没有集成 FET 的 LM5171。 也许您可以分享有关该应用的更多信息、我们可以了解我们是否有其他建议。

    可以将一个通道设置为 CC、将另一个通道设置为 CV。请参阅 如何独立使用 LM5171 的两个通道。

    此致、

    Feng