This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:UCC28019D 故障分析

Guru**** 2768245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612733/ucc2800-ucc28019d-fault-analysis

器件型号: UCC2800

你(们)好

 

我的产品中设计了 UCC28019D、 一对夫妇的 thousend 产生的一切都是正常工作。 在一个客户中、我有 3 个客户以相同的方式休息。 他们都已经正常运行了几个小时。

下面是相关的原理图

 

image.png

这就是电路板处理这些事件的方式

image.png

 

在图右侧、可以看到三个 0.2 Ω 电阻器。 现在它们都存在开路。

在左下方的图像中,像魔法烟雾一样的组件是 C904(并且 R911 就在上面)。

我有理由相信,产品作为一个整体没有充分冷却。

我想知道在这种情况下“母鸡和蛋“是什么。 C904 是否短路、导致 T900 持续保持接通状态、从而烧坏三个电阻器 R908、R931 和 R933?

有三个电阻 R908、R931 和 R933 过热和烧坏,因此,在 C904 上暴露过高的电压导致其短路和烧坏。

还是另一个更可能的主要原因。

此致

Martin

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在左下方的图像中、看起来像魔法烟雾已经逃逸的组件是 C904(R911 就在上面)。

    此故障发生时的输入电压是多少? VINS 引脚是否短接至地? 其阻抗是多少?

    加载条件是什么?

    谢谢、

    John