This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:电池充电机制

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611854/bq25172-battery-recharging-mechanism

器件型号: BQ25172

团队、
当电池电压充电至高于 Vrechg 的水平时。
VIN 保持持续供电、TS 引脚被强制为低电平 (0V)。
然后使用 10k Ω 下拉电阻器设置 TS 引脚。
接下来、让电池保持空闲状态、直到其电压降至 Vrechg 以下。
BQ25172 不会启动充电过程。
BQ25172 的这种行为是否正确?
仅在执行以下步骤后启动充电过程。
TS 引脚必须被强制为低电平 (0V)、然后设置一个 10k Ω 下拉电阻器、以便启动充电过程。
您能否请 E2E 团队帮助解释这个问题?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    当电池电压充电至高于 Vrechg 的水平时。
    VIN 保持持续供电、TS 引脚被强制为低电平 (0V)。
    然后使用 10k Ω 下拉电阻器设置 TS 引脚。
    接下来、让电池保持空闲状态、直到其电压降至 Vrechg 以下。
    BQ25172 不会启动充电过程。
    BQ25172 的这种行为是否正确?

    如果器件设置为没有间歇充电、则正确。  VSET 配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    VSET 配置 18k Ω。

    3 芯+间歇充电。

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    感谢原理图。

    10k 电阻器是否持续连接到 TS、或者是否已接通和断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    电阻器 R12682 已组装。
    CHG_TS 连接到 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    检查并将在今天或明天稍后发送更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    我已在实验中检查、没有发现问题。  当电池电压降至 4.0V 以下(1.33V * 3 个电芯)时、单元将开始充电。

    检查 VSET 和 TMR 的启动电压是否应与连接中的类似。  仅在启动时读取这两个引脚。   

    注意 — 连接到 VSET 或 TMR 的电阻表会在启动时导致配置错误。