This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:LM5148-Q1 不工作

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612122/lm5148-q1-lm5148-q1-not-working

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70860LM65660

你(们)好  

我们使用 LM5148-Q1 降压控制器 IC 来设计一个额定输出电压为 28V/5A、输入电压为 58V 的降压转换器。 在提供 58V 输入时、IC 启动、正确构建 5V 的 VCC 和 VDDA 电压。 初始自举电容器电压为 5V、然后降至约 3V。 此外、上电时、会观察到约 120mV 的电压尖峰、从而触发过流。 我已经尝试通过短接分流电阻器来绕过它、在引导电压中观察到仍然相同的行为。 我还随附了原理图供参考。

请帮助您解决这个问题。

 

谢谢

Ritik 28V 5A LM5148-Q1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ritik、

    峰值电流模式控制始终需要 3mΩ 分流器(电路在其短接时不工作)。

    继续、移除 ISNS+与 GND 之间的电容器、因为这可能会导致问题。 更重要的是、FET 需要是逻辑电平器件 (Vgs 额定值= 4.5V 时的 Rdson)。 这通常用 MOSFET 器件型号中的“L"表示“表示、我在这里看不到。  请参阅 EVM 原理图作为参考。  

    PS:我们提供可以轻松达到此电流电平的转换器(带集成 FET)、例如 LM65660 65V/6A 或 LM70860 80V/6A。 解决方案要比控制器简单得多。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的答复!

    我已尝试移除 ISNS+引脚上的电容器、但这没有影响。

    但是、问题出在 Boot Cap 上、我将其值从 100nF 增加到 220nF、之后结果是有效的。

    谢谢

    Ritik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    您能否证实、按照数据表中的建议、将 AGND/SYNC 引脚连接到 DGND 而不是 PFM 是否存在任何问题? 它会影响 IC 的性能吗?

    谢谢

    Ritik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这里是什么 DGND、但 PFM GND/SYNC 是高电平/低电平输入、因此任何接地都应该正常。