This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:突发导通模式和巨大纹波

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603947/tps23754-burst-conduction-mode-and-huge-ripple

器件型号: TPS23754
主题: TPS23756 中讨论的其他器件

您好专家、

我将 TPS23754P 用于 POE+(25W、9V) PD 器件应用、但会遇到一些问题。 控制器始终处于突发导通模式、并且输出端有巨大的纹波电压(空载时约为 1.5V)。 我增加一些负载时觉得很糟糕。 纹波上升约为 5V、平均 abo 电压降至 4V。  如何退出突发模式?如何解决问题?

Schema.zip 

感谢您的支持

此致、

Mahugnon Gorgy ZOjunenou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    根据波形、由于 VC 欠压、PD 芯片在断续模式下运行。

    您需要增大 R26 值。

    TS2431 的基准电压为 2.5V、输出电压为 8.9V。

    因此、您的 VC 预计会大约 8.9V、这将触发 VC UVLO。

    您能提供目标输出电压吗? 是 10V 吗? 如果电压为 10V、请相应地更改 R26。

    此致、

    Zhining  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    很抱歉,我在度假。 我们的预期电压为 9V。  

    Vc 的典型值是多少?   

    数据表讨论了 TPS23754 的 15V。 建议采用 TPS23756 吗?

    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 您设计用于 9V 输出、因此选择电流互感器时、Vaux:Vout = 1:1、TPS23754 不适用。

    您有两个选项:

    1.使用 TPS23756。 发生故障的 UVLO 会略低于输出电压。

    2.更换变压器。 使用辅助绕组匝数比较高的变压器。 将 Vaux 升至远高于 Vcc UVLO。

    由于 Vout 为 9V、因此建议您检查这两个选项。

    此致、

    Zhining