This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:CFETOFF 和 DFETOFF 的配置和极性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611937/bq41z90-configuration-and-polarity-for-cfetoff-and-dfetoff

器件型号: BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:

我们正在使用 BQ41Z90 设计电池包、并计划使用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚通过主 MCU 的 GPIO 禁用 FET。 但是、我无法在技术参考手册 (TRM) 中找到有关这些引脚的详细信息。

请说明以下几点:

寄存器配置:我注意到 BQStudio 中在配置寄存器(设置-> FET 选项)下的 CFETOFF 和 DFETOFF 设置配置、但 TRM 没有详细说明如何设置这些设置。 是否需要将这些位设置为高电平或低电平才能启用外部引脚功能?

引脚极性:要禁用 CFET/DFET、物理输入引脚应该驱动为高电平还是低电平? (逻辑是高电平有效还是低电平有效?)

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 启用这些位、以使用引脚

    2) 将引脚驱动为高电平以开启 FET。

    此致、

    Diego