This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S ACFET 以保护适配器免受系统对 GND 短路的影响

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612471/bq24780s-bq24780s-acfet-to-protect-adapter-from-system-shorted-to-gnd

器件型号: BQ24780S

我遇到如下问题:

我意外将 VSYS 连接到 GND、然后插入适配器、然后 ACFET 烧毁、但 RBFET 正常。

所以我感到困惑的描述“同时,它保护适配器时,系统或电池短路。“ BQ24780S 数据表中

确切地说、通过 0x37 位 10=0 禁用 ACOC 功能时、当我有意在适配器和电池插入主板后突然将 VSYS 拉至 GND 时、ACFET 和 RBFET 此时仍导通、因此更大的电流会流经 ACFET 和 RBFET、这会导致 ACFET 和 RBFET 中的任何一个被烧毁。 如 BQ24780S 数据表中所述、在系统或电池短路时 ACFET 如何保护适配器、因为当 VSYS 短路时、ACFET 和 RBFET 都仍导通?

我认为保护的先决条件 是、ACFET 和 RBFET 都应在 VSYS 降至 0V(短接至 GND 且对 GND 的电阻较低)之前完全关断、并且 ACFET 体二极管切断反向防止浪涌电流从适配器流向 VSYS、对吗? 但确切地说、BQ24780S 不会 在 VSYS 通过检测 VACN 压降(默认情况下为 0x37 位 10=0)或 VSYS 的检测电阻降至 0V 之前同时关断 ACFET 和 RBFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    在您描述的情况下(在连接适配器之前,VSYS 短接至 GND)、控制器无法主动关断 ACFET 和 RBFET。 插入适配器时、在正常启动期间启用 ACFET、大浪涌电流直接流入 VSYS 处的低阻抗短路。 该电流主要受适配器、PCB 电阻和 MOSFET RDS (on) 限制、这可能导致 ACFET 损坏、然后任何保护机制才能响应。 在这种情况下、RBFET 可能会由于电流方向和器件应力差异而保持未损坏。

    数据表中器件“在系统或电池短路时保护适配器“的说法是指正常运行期间发生的故障、例如:
    •在适配器已存在时开发系统短路、或
    •在充电或电源路径运行期间检测到电池侧短路

    在这些情况下、该器件可以检测异常的电压或电流行为、并禁用相应的 FET 以保护适配器。

    因此、保护不应解释为可保证 ACFET 在适配器插入时 VSYS 上预先存在的硬短路情况下能够承受。 对于存在 VSYS 热插拔时接地短路问题的应用、建议使用额外的外部保护(例如输入电流限制,熔断或上游保护电路)。

    我建议启用 ACOC。

    此致、

    基督教。