This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:确认 BQ25790 的配置

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612213/bq25790-confirm-configuration-of-bq25790

器件型号: BQ25790

你(们)好

我想确认 BQ25790 IC 的配置。 我们有一个不同寻常的 3 节串联电池包、需要设置自定义充电电压和 VSysmin 电压。

  • WDT 被禁用 (REG10 的位 2 至位 0 设为 0)
  • VSysmin 设置为 12.5V (REG00 设置为 0x28)
  • 充电电压设置为 13.2V (REG01 设置为 0x0528)
  • 充电电流设置为 50mA (REG03 设置为 0x0005)、因为电池包仅具有 100mA 容量
  • 输入电流限制为 200mA (REG06 设置为 0x0014)
  • 预充电电流设置为其 40mA 的最小值、但也禁用终止 (REG08 的位 4 至 0 设置为 0x01、REG0F 的位 1 设置为 0)

我们确认通过突发读取成功设置了这些寄存器、结果如下:
28 05 28 00 05 2c 00 14 C1 05 A3 00 dc 4b 3D a0 b0 40 00 01 16 aa c0 7a 54 00 32 00 00 01 00 00 00 00 20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


我们看不到预期的行为。 电池充电会过早停止。 我们看到的电池电量最高为 13V、而不是 13.2V。 我们尝试使用配置、设置更高的 VSysmin 和充电电压、并将输入电流限制增加到 500mA、但充电甚至会在低于 13V 的电压下停止。


最后一种情况下的一些状态寄存器值如下:
00>[00:00:08.124,389] BATTERY_CHARGER:REG1B_0x0F:Charger_Status_
00>[00:00:08.124,389] BATTERY_CHARGER Charger_Status_:REG1C_REG1:0x0A
00>[00:00:08.124,389] BATTERY_CHARGER:REG1D_REG2:Charger_Status_
00>[00:00:08.124,420] battery_charger:REG1E_0x003:Charger_Status_
00>[00:00:08.124,420] battery_charger:REG1F_0x004:Charger_Status_
00>[00:00:08.124,420] BATTERY_CHARGER:REG20_FAULT_Status_0:0x20
00>[00:00:08.124,420] BATTERY_CHARGER:REG21_FAULT_Status_1:0x00
00>[00:00:08.124,450] battery_charger:REG22_0x80:Charger_Flag_
00>[00:00:08.124,450] battery_charger:REG23_0x802:Charger_Flag_
00>[00:00:08.124,450] BATTERY_CHARGER Charger_Flag_:REG24_REG3:0x10
00>[00:00:08.124,481] battery_charger:REG25_0x004:Charger_Flag_
00>[00:00:08.124,481] BATTERY_CHARGER:REG26_FAULT_Flag_0:0x20
00>[00:00:08.124,481] BATTERY_CHARGER:REG27_FAULT_Flag_1:0x00


您能否建议正确的配置以确保电池充电至 13.2V?


此致、
字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charl:

    充电器报告 BATOVP

    在 BAT OVP 中、转换器关闭至少 30ms、以允许电池放电至 OVP 事件以下。  我认为您的电池容量(以及等效电容)太低、充电器会反复达到 OVP。  此 5A 充电器具有会过冲的快速导通充电电流。  BAT 引脚上 200uF 的等效电容应该可以防止出现 OVP。  因此、我建议您计算电池的等效电容、然后添加电容器以得到 200uF。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的答复。

    我将与设计工程师共享这些信息。

    只需确认我们的 VSYSMIN 和充电电压配置正确或符合我们的用例即可? 特别是彼此之间的关系?

    如果 VSYSMIN <充电电压、VSYSMIN =充电电压且 VSYSMIN >充电电压、该功能会产生什么影响? VSYSMIN 通常设置为低于充电电压还是始终如此?

    此致、
    字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charl:

    为了使充电器在 VREG 时正确终止、必须将 VREG 的 SYSMIN 设置为较低值。

    此致、

    Jeff