This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:通过 VMON 引脚进行电压监测

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613744/ucd9090a-voltage-monitoring-via-vmon-pins

器件型号: UCD9090A

您好:

我的客户遇到了有关通过 VMON 引脚进行电压监测的问题。

VMON 引脚的最大输入电压为 2.5V。因此、建议使用外部电阻将高于 2.5V 的输入电压降至 2.5V 以下

用户如何通过 VMON 引脚准确确定实际输入电压?

当监测高于 2.5V 的电压时、是否有特定的设置来输入输入电压比?

谢谢你。