This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828301:最大输出电容

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828302, TPSM828301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613442/tpsm828301-maximum-output-capacitance

器件型号: TPSM828301
主题中讨论的其他器件: TPSM828302

2025 年 4 月数据表的第 12 页指出:

较大的输出电压与较大的输出电容相结合可能会触发过流事件、而 会阻止器件正确启动 。 电路设计人员需要满足的要求 选择最大输出电容 和启动时间来调整电流波形。

您针对我的应用的 WEBENCH 设计建议使用 22uF 的输出电容、但我的 SoC/ASIC 电路可能还会增加 150uF。  

1) 如何确定允许器件正确启动的最大输出电容?

2) 使用 TPSM828302 而非 TPSM828301 是否有助于防止由于高输出电容而导致的启动问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    1) 软启动时间用典型值指定。 300μs。  TPSM828301 的电流限制为 2.1A(典型值)。 根据简化公式 I = C · ΔV μ F / Δt →C = I · Δt μ A / ΔV →μ F CAT (max) = 2.1A * 300μs / VOUT、可根据输出电压计算最大输出电容。 在允许的最大 VOUT 为 4.5V 时、这将导致 COUTT (max)= 140μF。  对于较低的 VOUT、COUT (max) 可以更高。 数据表的第 6.3 节根据 200μF 指定了最大建议输出电容、这同时考虑了环路稳定性。

    2) 是的、较高的电流限值将允许在相同的软启动时间上使用较高的输出电容。 但如前所述、 从环路稳定性的角度来看、建议的最大输出电容是 200μF。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    感谢您的详细和周到的回应!!

    -祝您度过愉快的一天,

    标记