This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:bq27220 电流分辨率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610392/bq27220-bq27220-current-resolution

器件型号: BQ27220

您好、

我打算使用 bq27220。

我想知道目前的决议。

我的以下计算是否正确 (ADC verf = 80mV)?:

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    报告的电流分辨率为 1mA(有符号的 16 位整数)。

    库仑计的内部分辨率为 16 位。 您的计算结果看起来正确+/- 8A / 65536

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、抱歉。  

    它没有显示结果、是 100uA、而不是 1mA

    不在 15 位上、因为它是签名的? 为什么 bq“s DS 中没有记录此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是的、是 16 位签名、所以出现了错误。

    让我详细说明一下内部工作原理:

    电量监测计具有库仑计 ADC、该 ADC 实际上是一个积分 Δ — Σ ADC、每秒产生一次 SRP-SRN 上电压的平均值。 它以大约 65kHz 的采样率运行、抽取滤波器每秒返回一次有符号 16 位转换结果。 这表示 SRP-SRN 上的平均电压。 电量监测计具有 浮点转换因子 CC_GAIN、它将该平均电压转换为以 mAh 为单位的等效通过电荷、然后将其转换为 mA(电流)。 由于有效分辨率为 16 位、因此假设等效的*内部*电流分辨率等于 i =(V (SRP-SRN) max / Rsense)/ 32768 [A]是有效的。

    电量监测计在内部浮点累加器中使用以此分辨率消耗的电荷(因此,即使电量监测计不以<h 的分辨率报告通过的电荷(或任何容量)、也可以累加 1mA 1mA h 的值 电量监测计也不报告(也不使用) 1mA 的电流测量值、因为每个电流变量和参数都具有 1mA 分辨率(因此,16 位分辨率实际上仅影响内部传递的电荷累加器和通常通过的电荷)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    我想我明白。

    因此、如果我的电流小于 122 μ A、我将永远看不到充电电流(我有小型太阳能光伏收割机)...

    但如果>122uA、积分器将更新每个 1mA 的电荷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电流在 CC ADC 分辨率范围内产生压降、它最终就会累积通过的电荷(即使电量监测计报告 0mA 电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我订购了 EVM 并会试一下、我试过后一直打开工单回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我保持该票证打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的经纪商出现问题、订单已取消、我关闭了 TT。