This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:负载瞬态响应

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613643/lmz31707-load-transient-response

器件型号: LMZ31707
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

您好、TI 人

我的客户当前正在使用 LMZ31707 和 LMZ31710 测试负载调节。

我们使用 12V 输入 0.85V 输出。 和 50%负载电流变化。

我们测试了输出电压有 7%的变化、但我们希望将其控制在 5%。

我想问一下我们是否有测试数据? LMZ31707 和 LMZ31710 此时的最佳情况负载瞬态是多少。 客户可以将其用作参考。 数据表上的测试波形的电流变化只有 25%、并且输出电压与客户使用条件不一致。  

非常感谢。