This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:连接 VIN 后、无论负载如何、我的 VCC 都能保持 1.3 伏。

Guru**** 2768525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603297/lm76005-after-connecting-vin-my-vcc-stays-at-1-3-volts-regardless-of-any-load

器件型号: LM76005

我已经设计了一个采用 LM76005 的降压转换器、可以在 2S 至 6S 的工作电压下工作。 但似乎由于某种原因、它在初始化本身时失败、我通过检查 VCC 电压来验证它、不管怎样、它都保持在 1.3 伏。 我已确认 EN 电压在作为 VIN 连接的 12 伏下为 2.5 伏。

请验证以下原理图、并告诉我内部 LDO 发生故障的原因。 此外、我还在外部将 BIAS 引脚接地、以检查是否存在问题、但似乎它不会影响任何 drive.google.com/.../viewway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:  

    您还没有附加原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的文件中似乎有一个错误、我现在随附了带 gdrive 链接的原理图

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、赛

    不幸的是,我们不支持 google drive。 您是否可以像图片、pdf 或 zip 文件一样附加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来分享一张原理图。  
    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图、因此请进行研究、了解可能会因该原理图而出现的任何潜在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:  

    Rt 电阻器和 VCC 电容的值是多少?

    您需要将 SNYC 连接 到 VCC、而不是 EN。  

    引脚、开路时、您需要将其连接到 VOUT

    CFF 电容 (C4) 应仅连接到上部反馈电阻器 R2

    对于输入电容器、 请尝试使用 2x4.7uF 陶瓷电容器(10uF 仍然合适)、并请在输入端添加阻尼电解电容器。  

    输出降额电容有点低、因此请计划将其增加到大约 2x22uF 甚至 2x47uF。  

    我需要检查您的电感器值、但我需要先了解您的 Fsw。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新 Tony、我认为 BIAS 引脚在连接时是可选的。
    最初、Rt 设置为 100k、将其设置为 400kHz、计划切换到 500kHz

    对于 VCC、我使用额定电压为 25 伏的 2.2uF 0402 电容器
    DR1040-5R2-R 这是我要使用的电感器  

    此降压稳压器的额定电流为 5A 持续电流。我计划将其用于 1 至 4 安培的连续负载、最小电流消耗不会小于 1 安培
    我的 VIN 将为 6 至 60 伏


    并且将 SYNC 连接到 EN 会在长期内造成问题(如果我们在设计分压器时牢记电气引脚特性的绝对额定值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:  

    在 500kHz 时、Rt 必须为 79.07kΩ

    您选择的电感器应该足够好、如果需要、可以将电感器增加到 5.6uH。

    为 Vin 留出一定的裕度、绝对最大值为 65V

    使能引脚并非严格意义上的逻辑高电平引脚、通常取决于使能引脚上的电压。 VCC 和 Vout 是合法的逻辑高电平引脚。 绝对建议您将其连接到 VCC、除非使能端的电压大于 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢