This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:TI 栅极驱动器 IC UCC21732 与 UCC21710

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612431/ucc21710-ti-gate-driver-ic-ucc21732-vs-ucc21710

部件号: UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21732

您好:

我们将 UCC21732 用于当前项目、并查找有关 UCC21710 与 UCC21732 的一些技术信息。 如果您能指导我找到合适的现场工程师、那会很棒。 我的问题如下。

我想知道、当 UCC21710 OC 引脚上的信号在超过 Tocfil 持续时间内高于 Vocth 且具有“软关断“的 OC 保护启动时、但在 IN+上的信号变为低电平(由 MCU 驱动)后、“软关断“过程是否会继续通过 OUTL 缓慢关闭栅极或立即通过 OUTL 关闭栅极?

在软关断过程、IN+或软关断时序超过 OUTL 期间、哪个优先?

其次、想知道 UCC21732 是否发生同样的情况、其中哪一个将优先于 OUTL 信号?IN+或“2 级保护“?

image.png

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    对于这两个器件、一旦检测到故障、保护序列优先于 IN+。 检测到过流事件后、会启动软关断、nFLT 变为低电平。 检测到故障后、输出保持低电平、只能通过 RST/EN 引脚复位。

    此致、

    Muiz Ishola。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muiz、

    我已经理解了你的答案,但我 想简单地说一下。 一旦保护序列  因过流而启动(软关断或 2 级保护)、无论 IN+变为低电平、IC 都将完成该序列、如图中所示。 这意味着 IN+上的下降沿不会立即强制栅极信号变为低电平。  

    在这种情况下、MOSFET 将 在保护序列持续时间内部分导通、如果与半桥配置中的另一个 MOSFET 一起使用、则可能导致击穿。  对此类场景有何建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    一旦 保护序列 因过流而启动(软关断或 2 级保护)、无论 IN+如何按照图中的建议变为低电平、IC 都将完成该序列。 意味着 IN+上的下降沿不会立即强制 Gate 信号变为低电平。

    是的、是这样。

    在这种情况下、MOSFET 将 在保护序列持续时间内部分开启、如果在半桥配置中与另一个 MOSFET 一起使用、可能会导致击穿。  对此类场景有何建议?

    FLT 信号在软关断序列完成之前变为低电平。  您可以将系统设计为在 FLT 信号变为低电平后、MCU 会停止向栅极驱动器发送输入信号。  此外、在您建议的情况下、第二个栅极驱动器还将检测 DESAT 或过流事件。

    此致、

    Muiz.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Muniz。 这回答了我的问题。 如有需要、我将进一步联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muniz、

    在保护阶段、OUTH 和 OUTL、两个引脚都进入高阻态。 在此期间来自 OUTH 引脚的栅极充电电流是多少? 如果我们想要提供外部 MOSFET 来将栅极引脚拉至低电平并绕过保护级、我们想知道它不会损坏 IC。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    如果输出引脚为 Hi-Z、则意味着没有明显的栅极充电电流。

    此致、

    Muiz.