This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:确定充电完成所需的时间

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613155/bq24171-time-required-to-determine-that-charging-is-complete

器件型号: BQ24171

该器件指出、“当电流达到快速充电速率的 10%时、充电将停止。“  
电流必须保持在 10%以下多久才能作出这一决定?
请告诉我时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电完成或终止的抗尖峰脉冲时间为 30mS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您提供的信息。


    此致、
    Okashita.