This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:审核申请:250W 有源钳位正向转换器–适用于 UCC24612 作为辅助 SR 控制器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613325/ucc2897a-review-request-250-w-active-clamp-forward-converter-suitability-of-ucc24612-as-secondary-sr-controller

器件型号: UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好 TI 专家、

我正在开发一款 250W 有源钳位正激式转换器 感谢您对我的设计进行审查和指导。

项目详细信息:

  • 拓扑:有源钳位正激式转换器

  • 输入电压 (Vin):50V 至 138V

  • 输出电压 (Vout):24V

  • 输出电流 (Iout):13A

  • 输出功率:~250W

  • 开关频率 (FSW):100kHz

  • 初级钳位:N 沟道 MOSFET 有源钳位

  • 隔离:变压器隔离的正激式拓扑

我附上了 原理图 供参考。

2.pdf  3.pdf

主要问题/疑虑:
在上 次级侧 ,我打算使用 UCC24612 实际为 A 同步整流器控制器 漏电流。

请告知:

  1. 是否 UCC24612 适用于 CCM 有源钳位正向转换器中的同步整流 级别的功率级别?

  2. 在正向拓扑中使用 UCC24612 时、是否存在任何已知的限制或风险(例如误关断,击穿或 VDS 检测问题)?

  3. 如果不建议使用 UCC24612、请提供一个建议 TI 推荐的方法或替代 SR 解决方案 该应用?

如果有任何关于整体拓扑或次级侧 SR 实现的反馈、我们将非常感激。

感谢您的时间和支持。

此致、
Velmurugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:  

    在大多数情况下、原理图看起来都可以正常工作。

    您只需将电流检测电路与低侧 FET 串联。

     Vaux_ISO 来自哪里? 我在原理图上的任何位置都没有看到辅助绕组。  

    有关 UCC24612、请 使用该器件作为主要主题。 支持该器件的工程师可帮助 您确定该器件是否适合您的应用。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John Gomez:

    感谢您发送编修。

    1. 注明在电流检测电路上 — 我将对其进行修改,仅检测与低侧 FET 串联的电流。

    2. Vaux_ISO 电源来自设计第一页显示的单独待机辅助电源。 我之前没有包含该页面、很抱歉混淆了。

    3. 关于 UCC24612 同步整流器控制器、正如建议的那样、我在 TI 论坛上创建了一个单独的主题、以该器件作为主要主题。

    再次感谢您的支持和及时响应。