This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:TPS 23731 变压器用于 15V 输出

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613048/tps23731-tps-23731-transformer-for-15v-output

器件型号: TPS23731
主题中讨论的其他器件: PMP22806

大家好、我正在使用 TPS23731 PSR 设计 PoE PD 器件。 我需要 15V 1.6A 的输出、并且在变压器(元件)选择方面得到了一些帮助。  

12V 输出的参考设计 (PMP22806) 对 辅助绕组和次级绕组使用 3:1 的匝数比(12V 输出)和 65uH 电感。 15V 输出比率的计算需要为 2.5:1、但这不是 COMON 变压器比率、我在采购合适的变压器时遇到了困难。  是否可以使用 12V 变压器并通过 FB 电阻网络调整电压以实现稳定的输出、或者是否需要具有不同匝数比的变压器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    我不建议使用 LDT1069-50R(在 PMP222806 中)来提供 15V 输出。 因为辅助绕组到次级绕组为 1:1。 如果将次级绕组提高到 15V、辅助绕组也将为 15V、非常接近工作限值。 由于电压尖峰、它可能会存在一些问题。

    我建议您与变压器供应商交谈、以便减少辅助绕组匝数。

    此致、

    Zhining