This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:请推荐 PCB 尺寸较小的 POE 隔离解决方案、将 TPS2378 用于 POE

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612638/tps2378-please-recommend-a-poe-isolation-solution-with-a-smaller-pcb-footprint-using-tps2378-for-poe

器件型号: TPS2378
主题: TPS23755 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

请推荐 PCB 尺寸更小的 POE 隔离解决方案、将 TPS2378 用于 POE。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    请问您的设计的额定功率是多少? 以及目标输出电压是多少。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    功率为 7-8W、输出电压为 12V。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我建议 使用 TPS23755 而不是 TPS2378。

    TPS23755 将 PD 和 PWM 控制器与主 FET 集成在一起。 它应该能够实现最小的电路尺寸。

    您可查看的电路板设计: TPS23755EVM-894 评估板|德州仪器 TI.com

    对于变压器、您可以 使用 Semitel  EP10A-1064 需要替换参考设计中的变压器、从而实现更小的尺寸。

    此致、

    Zhining