This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:申请 TPS48110Q1EVM 原理图和艺术品(光绘/PCB)文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS48110Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612616/tps48110q1evm-request-for-tps48110q1evm-schematic-and-artwork-gerber-pcb-files

器件型号: TPS48110Q1EVM

我当前正在评估 TPS48110Q1EVM、想申请该板的 PCB 原图/布局文件。

如果可用、您能否分享:

PCB 布局或原图文件、 原理图文件  

PCB 布局对于我的设计审查和布局优化至关重要。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sugmin Lee、  

    这些图像在 TPS48110 EVM 用户指南的 EVAL 装配图部分中提供。  

    对于布局、最关键的事项是靠近器件电容器(如 CBST 或滤波)放置、开尔文检测连接、甚至 SENSE 引脚的布线长度、并将 RISCP 连接到 RSET 布线、而不是较大的 Vin 覆铜、因为这会增加噪声。  

    完成原理图后、您可以重新发布、我们可以帮助您审阅。 如果您提供标记过的图片或文件、我们也可以查看布局。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的回复和布局指南。

    我知道用户指南中包含装配图、但我特别要求提供 TPS48110Q1EVM 的实际 PCB 原图/布局文件和原理图源文件、因为用户指南中的图像不足以进行布局验证和设计审查。

    我注意到、在另一个 TI E2E 主题中、TI 工程师能够通过电子邮件直接分享 PCB 和原理图文件:
    e2e.ti.com/.../tps48110q1evm-tps48110q1evm-circuit-pcb-artwork-file

    如果这些文件可用、敬请与我分享 PCB 原图(布局)和原理图文件。

    您可以将其发送到以下我的电子邮件地址:
    smlee2@dexcowin.com

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sugmin Lee、  

    如果您可以通过电子邮件联系 FAED 或 TSR、我可以将其发送给他们。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。

    为便于澄清、TPS48110Q1EVM 通过 TI 官方分销商 Mouser Electronics 购买。 我使用该板在公司项目中进行设计评估。

    如果可能、我想直接通过以下电子邮件地址与我分享 PCB 图稿/布局和原理图文件:

    smlee2@dexcowin.com

    请告诉我这是否可以接受、或者是否需要任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、李成敏:  

    我已经发送了这些内容。  

    谢谢您、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您与我们分享文件。

    是否可以共享该设计的 Altium PCB 文档 (.PcbDoc)、或者是否不可用于外部共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不对外分享这些信息。 我与大家分享的是用于创建电路板制造和装配的工程输出文件。  

    谢谢、  

    Sarah