This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75374:正在寻找更高灌电流的器件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611160/sn75374-looking-for-higher-sink-current-device

器件型号: SN75374

尊敬的 exparts:

您能告诉我一个灌电流 (>SN75374) 高于 60mA 但功能相同的驱动器。 我更喜欢与 SN75374 进行 P2P。 如果没有 P2P 器件、请告诉我一些采用较小 PCBA 的器件。

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    我们没有任何具有 SN75374 确切功能的栅极驱动器。 我们的栅极驱动器确实具有更高的峰值电流、但没有与非门输入(仅反相和同相)、而且我们只有单通道和双通道驱动器。

    您能告诉我这个 SN75374 将要驱动的拓扑结构(低侧,半桥,高侧)以及要使用的电源电压吗?

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiromu:

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle:

    我正在等待客户的反馈。 感谢您的支持。

    此致、
    Hiromu