This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045 高电压应用手册

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613281/lm5045-lm5045-high-voltage-application-note

器件型号: LM5045

您好、John:

如前所述、您已提供了采用 UCC28950PW 和高压输入(PFC 输入)的参考设计、如果我们使用 LM5045 代替 UCC28950PW 、那么我们是否需要外部 MOSFET 栅极驱动器 IC 以及 LM5045、因为 UCC28950PW 与栅极驱动器 (UCC27324D) 搭配使用。

请确认。

 

 

此致

Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:  

    外部 栅极驱动器的选择取决于您将在应用中使用的 MOSFET。 LM5045 可提供 1.5A 的栅极拉电流和 2A 的灌电流。 如果这对于您选择的 MOSFET 足够、则不需要外部栅极驱动器 IC。  

    谢谢、

    John