This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:TPS274C65 驱动继电器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612348/tps274c65-tps274c65-driving-relay

器件型号: TPS274C65

您好、

 

我正在寻找一个驱动继电器的器件、驱动电流约为 200mA 和 24V。 TPS274C65 似乎匹配良好、但我有一些问题、数据表中对此我不太理解:

a) 如果电源电压(对于控制器和继电器-> VS、VDD 和 EN) 关)关断、器件的行为是否仍如 8.3.5.3 中所述、或者器件是否会因电感器的反向电流而损坏/损坏?

B) BS 版本没有反向电流阻断功能。 它是否仍然像 8.3.5.3 中那样受到电感负载反向器电流的保护?

C) 虽然 BS 版本没有电流测量、但开路负载检测仍然有效、对吧?

 

如果您对能够开关多个继电器的器件有任何其他建议、可随时提出。  

 

提前感谢您的帮助、

此致、

 Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    a.如果在驱动电感负载时出现断电情况、器件将没有电源来激活 VDS 钳位、因此需要外部反激式/钳位来耗散电感能量。 有关电感驱动时断电的更多信息、请参阅以下应用手册的第 8 页: https://www.ti.com/lit/an/slvaes9a/slvaes9a.pdf

    b.是的、BS 版本仍然具有 VDS 钳位、可以安全地耗散电感负载。

    c.是的、VS 版本提供开路负载检测。

    谢谢、

    Patrick