This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:瞬态热阻抗、数据更短

Guru**** 2812115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610464/tps27sa08-q1-transient-thermal-impedance-in-shorter-data

器件型号: TPS27SA08-Q1
主题: TPS1HC08-Q1 中讨论的其他器件

您好的团队、

您是否有 1us 范围内的时间轴瞬态热阻抗数据?

我的客户希望看到“x 轴自 1us 开始、具有线性标度、y 轴与对数标度“

image.png

 

如果您有热仿真模型、我们很感激。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    该瞬态热阻抗图准确到>100us 的时间、因为它是封装级仿真、而不是硅级仿真。

    为什么客户需要此信息? 也许我们可以用另一种方法来解决这个问题。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在客户的应用中、负载为容性负载(电解电容器:2256uF)、并将在器件传导后立即达到电流限制。

    因此、他们需要在很短的时间内计算 Tj 的增加量。 该时间小于 10us、会导致大于 1kW。

    客户知道<100us 不准确、如果您有数据、即使其准确性较低、也会很感激。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    该器件包含一个能量限制、当尝试为这么大的电容器充电时、很可能在启动时触发、因此为该电容器充电需要更长时间。 客户能否改用 TPS1HC08-Q1 等器件?

    为了直接响应客户的请求、这些器件具有相对热关断功能、可防止 FET 温度超过控制器温度的约 60°C。 因此结温不会超过控制器温度+ 60C。 在极短的时间内、如上述情况、此温度将限制为环境温度+ 60°C。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    即使器件受到热关断功能的保护、客户也希望了解这一点以进行定量评估。

    您可以提供 TI 拥有的数据吗? (Y 轴 (Ztheta_TJ) 是对数、x 轴 (time) 是线性的)您可以向我发送一个值表、我可以自己制作图形。

    热仿真模型效果要好得多。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢、

    Patrick