This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:与上电后 BQ76952 复位相关的问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615028/bq76952evm-issues-related-to-the-reset-of-bq76952-after-power-on

器件型号: BQ76952EVM
主题: BQ76952 中讨论的其他器件

您好 TI 专家、
 
我们在电池管理系统中使用 BQ76952、在初始化 BQ76952 时、我们使用 reset () 子命令按照演示中的建议重置器件。 但是、该 reset () 子命令会导致 REG2 断电、REG2 是 MCU 的电源、这会对我们的系统造成严重的运行风险。
 
我们非常感谢您对以下问题的澄清:
 
  1. BQ76952 上电后、是否必须(通过 reset () 子命令)进行复位? 如果我们跳过此复位步骤、是否会出现功能问题?
  2. 通过 RST_SHUT 引脚复位 BQ76952 是否也会导致 REG2 断电?
  3. 我们计划将 BQ76952 的通信接口从 SPI 切换到 I2C。 如果我们通过 I2C 发送 reset () 命令、REG2 断电问题是否仍会发生?
 
期待您的回复! 谢谢!