This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USB PD 系统(不带电池)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612141/tps25751-usb-pd-system-without-battery

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25730

您好的团队、

我正在考虑附加的配置。

我最初考虑使用 TPS25751、但不需要降压/升压充电器。

您能推荐一个不带充电器的配置示例吗?
 
 
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobayashi-San、

    请帮助我更清楚地了解您的系统、您的系统是否需要两个 PD 控制器 1 个供电方 1 个受电方?

    谢谢您、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我将向接收端提供 15V 或 20V 电压、最大功率为 20W。

    我认为 TPS25730 适合电流阱、但还有其他吗?

    我想设置源极侧的输出电压。

    我考虑了 TPS25751、但只有 BQxx 是兼容的。

    您能给我举一个无电池配置的例子吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobayashi-San、

    如今、TPS25751 并未针对仅供电方应用进行优化、但我们希望在未来实现这一点。 对于接收端、TPS25730 非常适合此处、并且是我们建议的解决方案。

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    对于仅供电方应用、哪款 PD 控制器/转换器是最佳的选择?

    是否甚至可以在仅供电器件应用中使用 TPS25751?

    此致、