This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25188:TS 功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614961/bq25188-ts-function

器件型号: BQ25188

我对 BQ25188 TS 的功能有一些疑问。

BQ25188 NTC 监控 TS 功能是否具有 ICHG 电流限制?

如果 ICHG 设置为非常低、例如 20mA(甚至更低的 5mA?):

  • 如果 VCOOL < VTS < VCOLD 仍会减小 ICHG?
  • 如果 VHOT < VTS < VWARM 仍会降低 VBATREG?
  • 冷热停止充电仍然正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    是的、TS 功能适用于所有 ICHG 设置、即使是 20mA 和 5mA。

    此致、

    Alec