This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:需要有关 LED 开路检测错误触发的帮助

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614510/lp5860t-need-help-on-led-open-detection-false-triggering

器件型号: LP5860T
Thread 中讨论的其他器件: LP5866

您好:

  我有一个 RGB LED 矩阵连接到 sw0..4 和 CS0..14。 我能够驱动 LED、显示图像等 但是、在所有 LED 都打开并正常工作的电路板上、即使我重置 LOD 和 LSD 故障检测时、也会收到 LED 开路故障。 如何解决此问题? 下面是寄存器。 我尝试了 Dot Current (All) 都是 0x80(默认值)和 0xFF、但仍然收到错误。 但所有 LED 都亮起并正常工作。

器件 1 的 LP5866 寄存器:
LED 点电流设置、从 0x100 开始
 [0] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [1] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [2] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [3] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [4] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
LED PWM、从 0x200 开始
 [0] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [1] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [2] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [3] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
 [4] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00
配置寄存器:
   CHIP_EN = 01 DEV_INITIALIZE = 28 DEV_CONFIG1 = 00 DEV_CONFIG2 = 00  
 DEV_CONFIG3 = F9 GLOBAL_BRIGHT = FF GRP0_BRIGHT = FF Grp1_BRIGHT = FF
 Grp2_bright = FF  GREEN_GRP = 7F   RED_GRP = 7F BLUE_GRP   = 50
  开路故障= 1 全局短路= 0
器件 0 的 LED 开路检测 (0x65 至 0x74):
  [65] ff [66]  7f  [68] ff  [69] 7f  [6b] ff [6c] ff [6e] ff    [6f]  7f  [71] ff [72] 7f   
器件 0 的 LED 短路检测 (0x86 至 0x95):
  [86] 00  [87]  00 [89] 00  [8a]  00 [8c] 00  [8d] 00  [8f]  00 [90] 00 [92] 00  [93] 00   
MATRIX INFO
  闪烁启用= 1(以 1000ms 为单位)isNormalEyes = 0
  设备 1:红色=80、绿色=127、蓝色=127
  器件 0:红色=80、绿色=127、蓝色=127

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    VLED 来自哪里? 由于 OUT 引脚电压低于 0.25V、因此报告 LOD。 可以尝试三种方法:

    1.使用具有足够大驱动能力的 VLED 为所有 VLED 供电并查看 LOD 问题是否消失。

    2.降低点电流并查看 LOD 问题是否消失。

    3.打开部分 LED 并查看 LOD 问题是否消失。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VLED 为 3.6V

    LED 为 QTB QBLP679E-RGB(数据表)、具有 2.0V 红色、3.3V 绿色、3.2V 蓝色的 Vforward 电压。 阳极由 sw0..4 引脚驱动、阴极由 CS0..CS14 引脚驱动。 每个 CS0..14 引脚都通过一个 10 Ω 电阻。 该电阻是否会导致问题? 我最初担心散热、但器件的运行温度非常低。

    我们主要在绿色上看到故障。

    红色= 1.25V
    绿色= 270mV <<检测到最多故障的 LED

    蓝色= 350mV

    现在、将默认点电流从 0x80 更改为 0x3F、之后可以进行协商、谢谢。 我很好奇、因此我测量了:
    红色= 1.6V

    绿色= 500mV

    蓝色= 620mV

    再次感谢您、

    Derek