This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:UCC27322QDRQ1 可靠性信息

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613959/ucc27322-ucc27322qdrq1-reliability-information

器件型号: UCC27322

请提供 UCC27322QDRQ1 的特性尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    您指的是 UCC27322QDRQ1 的封装尺寸吗? 如果是这样、您可以在  D 封装数据表的第 36 页开始找到封装尺寸。 以防您的意思并非如此、此处提供了指向 UCC27322QDRQ1 质量、可靠性和封装报告的链接。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annabellle、  

    不,特征大小, 也称为“技术节点“或“工艺节点“,是硅通道在源极和漏极之间的长度。 通常以纳米为单位进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    UCC27322QDRQ1 的源极和漏极之间的距离为 130nm。  

    谢谢、

    Annabelle