This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:建议使用其他 LDO 与 Rpulldown

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1, TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614778/tps746-q1-other-ldo-recommend-with-rpulldown

器件型号: TPS746-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS784-Q1

您好团队:

我的客户在关断 LDO 后需要快速放电、他们只会看到 TPS746-Q1 具有 Rpulldown(这有助于实现这一点)、但电流 1A 过大。

您能否帮助查找一个 LDO 具有 Rpulldown (VIN max =6V)、Vout=3.3V、200mA 

谢谢你

Lanxi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanxi、

    TPS784-Q1 是一款具有有源下拉的 300mA LDO、与 TPS746-Q1 类似。 我们的 TPS784-Q1 采用 SOT-23 和 3mm x 3mm 封装以及可调和固定选项。 以下 是可用的可订购器件型号:

    TPS78401QDBVRQ1:采用 SOT-23 封装的可调选项

    TPS78401QWDRBRQ1: 采用 VSON 封装的可调节选项 (3mm x 3mm)

    TPS78433QDBVRQ1:  采用 SOT-23 封装的 3.3V 固定电压选项

    TPS78433QWDRBRQ1 采用 VSON 封装的 3.3V 固定电压选项 (3mm x 3mm)

    此致、

    Eunize Tobias