This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:在充电时更改快速充电电流

Guru**** 2769415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614731/bq25302-changing-the-fast-charge-current-while-charging

器件型号: BQ25302

尊敬的支持团队:

可以看到图 8-1 中的充电曲线。
www.ti.com/.../bq25302.pdf

快速充电电流通过 CHG 引脚上的电阻器设置、我认为它是恒定的。
是否可以根据充电时的剩余电量来更改快速充电电流?
具体来说、我想在 1.4A 和 0.7A 之间切换。
是否可以在充电时更改 CHG 引脚的电阻值?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:  

    是、可以更改 ICHG 引脚上的电阻值、以修改电池充电期间的充电电流。 数据表的典型应用部分中的图 9-7 显示了一个示例、说明如何使用 MCU GPIO 控制两个并联连接到 ICHG 的电阻器来动态更改 ICHG。  

    此致、

    Garrett