Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
器件型号: BQ25886
尊敬的团队:
我们之前基于 BQ25886 IC 开发了充电器设计。 最近、我们在交付给客户的一个生产批次中遇到问题、即 BQ25886 IC 在多个电路板上出现故障、在器件上观察到明显烧毁。我们目前正在调查此故障的根本原因、感谢您提供支持来确定 IC 损坏的潜在原因以及防止再次发生的建议。 在初始开发阶段、我们共享了原理图和 PCB 布局以进行审查、这些原理图和 PCB 布局在当时进行了验证。我们附加了受影响电路板的图像、显示了 IC 损坏、以供您参考。 请告知我们是否需要我们一方提供任何其他信息或测试数据以协助分析。
设计规格:
输入电压 (VIN):5V 适配器
电池配置:2 芯锂离子电池(最大 8.4V)
充电电流 (ICHG):2A
我们期待您提供有关可能的故障机制以及设计或保护改进的指导、以便将来避免这种问题。